This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B - 3.3V 和1.8V @ 800K 速度之间的电平转换

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675137/tca9617b-tca9617b---level-shifting-between-3-3v-and-1-8v-800k-speed

器件型号:TCA9617B

您好!

我使用 TCA9617B 作为 Aardvark (3.3V 电平)到从设备(1.8V 电平)之间的电平转换器。由于 B 侧不支持1.8V 电平、我将从设备连接到 A 侧、将主设备连接到 B 侧。 这是有效连接吗? 使用800K 速度时、命令要求的典型上拉电阻器是什么?

此致、

Matty   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matty、

    "由于 B 侧不支持1.8V 电平、我将从器件连接到 A 侧、将主器件连接到 B 侧。这是有效连接吗?"

    我假设您要求这样做是为了确保允许主器件位于 B 侧? TCA9617B 是双向的、因此主器件可以位于任一侧。

    '使用800K 速度时、命令要求的典型上拉电阻器是什么?'

    您可以在下面找到应用手册、其中介绍了如何计算上拉电阻器。

    在本例中、上升时间为120ns、您必须估算总线电容。 我假设总线上有一个主器件和一个从器件(电容将在每侧缓冲)、每侧大约为20~30pF。 您应该能够根据此公式计算最大上拉电阻器。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息-现在非常清楚。

    然而、对于电阻器计算、在大多数示例中、值大约为1K、而在的数据表内的示例中、值大约为1K

    TCA9617B 器件

    电阻器的值为240欧姆。

    对于一个典型电阻值,我仍然需要您的回答:它是接近1K 还是接近240欧姆?

    此致、

    Matty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matty、

    使用应用中的上述公式请注意、在上升时间= 120ns 且总线电容= 30pF 的情况下、上拉电阻器的最大值将约为4.7K。 我会选择比最大值低20%左右的电阻器值、以考虑制造商容差导致的电阻器变化以及不同工作温度导致的电阻变化。

    卢卡斯