请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 你(们)好
客户中存在 DP83822问题、他们 在项目中首先使用我们的 PHY。
他们会做第一版电路板、这对于 Dp83822电路是可以的、但在第二版电路板中、会出现一些问题。 请提供一些帮助吗? 谢谢!
随附文档中有他们的 PCBA 照片、该照片靠近直流/直流电路、可能会产生一些不良影响。
请参阅随附文件夹中的跟随波形。 请提供一些帮助、谢谢!e2e.ti.com/.../There-is-DP83822-issue-in-CYG.docx。