This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674451/dp83822if-dp83822-issue

器件型号:DP83822IF

你(们)好

客户中存在 DP83822问题、他们 在项目中首先使用我们的 PHY。

他们会做第一版电路板、这对于 Dp83822电路是可以的、但在第二版电路板中、会出现一些问题。 请提供一些帮助吗? 谢谢!

随附文档中有他们的 PCBA 照片、该照片靠近直流/直流电路、可能会产生一些不良影响。

 

请参阅随附文件夹中的跟随波形。 请提供一些帮助、谢谢!e2e.ti.com/.../There-is-DP83822-issue-in-CYG.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    很抱歉耽误你的时间。

    我已在文字文档中审查了您的问题、我需要做一些澄清。
    您说 ping 失败、您指的是实际的以太网通道、而不是 MDIO/MDC、对吧?
    此外、PHY 并不总是响应 MDIO/MDC 命令、对吧?

    是否已检查所有可能的 PHY ID、即0x0至0x1F?
    您能否强制 PHY 复位并测量每个自举引脚上的电压以确认其自举状态?
    可能会发生的情况是、PHY 没有进入您所需的状态。
    连接的 MAC 可能具有可更改预期自举状态的内部上拉电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、ping 失败、客户指的是实际的以太网通道、而不是 MDIO/MDC。
    2、是的、PHY 并不总是响应 MDIO/MDC 命令。
    3、他们确认连接的 MAC 没有可改变预期自举状态的内部拉电流。
    4、他们正在根据您的其他建议进行一些测试。
    5、他们还有另一个资格授予、也在所附文档中。 请参阅随附的文档、请发表一些评论、谢谢!