This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:无法启动集线器并为下行端口供电

Guru**** 2554610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672286/tusb2077a-having-trouble-getting-the-hub-started-and-enabling-power-to-the-downstream-ports

器件型号:TUSB2077A

我的客户在使用 TUSB2077A 芯片时遇到一些问题:

目前、该器件不会为下行端口供电。  PWRON 线路仍然输出高电平。  过流线路被上拉。  有一个750us 的复位脉冲被发送到芯片。  SUSPEND 引脚测量为低电平。  时钟以6MHz 运行。  DP0引脚测量3.3V 电压。  HUBCFG 引脚测量低电平。  PORTPWR 引脚测量低电平。  PORTDIS 引脚测量高电平。

 

我不确定需要做什么才能使芯片启用下行端口。   

我根据 TUSB2077A 数据表中的图9将总线电源引脚设置为高电平。

关于如何启动集线器的问题: 我已经连接了复位/时钟线路和复位/挂起信号的示波器捕获。  上电时、我们向集线器发送复位脉冲、然后在集线器暂停时、时钟关闭约3秒钟、然后时钟恢复。  发生这种情况后、集线器仍然不能为任何端口供电。  在我的示波器捕获中、复位线是绿线、时钟和暂停信号是黄线。  

请提供任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我可以获得客户原理图的副本吗?

    此外、请要求他们在器件加电时捕获 Vcc 和 RST 的示波器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    主机尚未配置集线器、因此它不会为下行端口供电。 连接集线器时、主机是否能识别它?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间-我正在等待我的客户的回复...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是启动时 Vcc 和复位的示波器捕获。  还随附了原理图。  已将上拉电阻添加到未使用的过流输入、USB_N 和 USB_P 路由到电路板上的处理器。

    e2e.ti.com/.../TUSB2077-schematics-and-Scope-Shot.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    上电复位看起来正常、主机和集线器之间是否有15K 下拉电阻器?  还是主机控制器内部?  我们能否获得主机和集线器之间 DP/DM 线路的示波器截图?

    此致、

    JMMN