Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
我的客户在使用 TUSB2077A 芯片时遇到一些问题:
目前、该器件不会为下行端口供电。 PWRON 线路仍然输出高电平。 过流线路被上拉。 有一个750us 的复位脉冲被发送到芯片。 SUSPEND 引脚测量为低电平。 时钟以6MHz 运行。 DP0引脚测量3.3V 电压。 HUBCFG 引脚测量低电平。 PORTPWR 引脚测量低电平。 PORTDIS 引脚测量高电平。
我不确定需要做什么才能使芯片启用下行端口。
我根据 TUSB2077A 数据表中的图9将总线电源引脚设置为高电平。
关于如何启动集线器的问题: 我已经连接了复位/时钟线路和复位/挂起信号的示波器捕获。 上电时、我们向集线器发送复位脉冲、然后在集线器暂停时、时钟关闭约3秒钟、然后时钟恢复。 发生这种情况后、集线器仍然不能为任何端口供电。 在我的示波器捕获中、复位线是绿线、时钟和暂停信号是黄线。
请提供任何帮助。
谢谢!