This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:带 USB1046的 DFP

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674937/tps65981-dfp-with-usb1046

器件型号:TPS65981

大家好、团队、

我必须设计 USB Type C DFP、 我决定使用 TI 产品。(USB1046和 TPS65981)我的设计中的一个基本条件是必须支持工业温度范围。 (-40°C 至85°C)

对于功耗和空间等条件而言、这是最佳选择吗?

我需要:

USB Type C 具有:

+ PD 最大值 36瓦

USB 3.1第1代

+DisplayPort

+USB 2.0

此致、

直到 Hagemann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直到

    是的、TPS65981可以在您的应用中正常工作。 开始设计时、您可以参考 TPS65981EVM。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

    谢谢、

    Eric