请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981 大家好、团队、
我必须设计 USB Type C DFP、 我决定使用 TI 产品。(USB1046和 TPS65981)我的设计中的一个基本条件是必须支持工业温度范围。 (-40°C 至85°C)
对于功耗和空间等条件而言、这是最佳选择吗?
我需要:
USB Type C 具有:
+ PD 最大值 36瓦
USB 3.1第1代
+DisplayPort
+USB 2.0
此致、
直到 Hagemann