请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 主题中讨论的其他器件:TPS65981、
大家好、团队、
我必须设计 USB Type C UFP。 我想将 TUSB1064与 TPS65981结合使用。 TUSB1064在未来是否支持-40°C 至85°C 的温度范围?
如果没有、我可以使用哪种设备来完成此工作?
我需要具有以下属性的 UFP:
+电源来自 DFP
+最大 USB 3.1第1代
DisplayPort
+ PCB 节省空间
此致、
直到 Hagemann