This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064、适用于-40°C 至85°C 的温度范围

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674953/tusb1064-tusb1064-for-temperature-range--40-c-to-85-c

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TPS65981

大家好、团队、

我必须设计 USB Type C UFP。 我想将 TUSB1064与 TPS65981结合使用。 TUSB1064在未来是否支持-40°C 至85°C 的温度范围?

如果没有、我可以使用哪种设备来完成此工作?

我需要具有以下属性的 UFP:

+电源来自 DFP

+最大 USB 3.1第1代

DisplayPort

+ PCB 节省空间

此致、

直到 Hagemann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直至、

    TUSB1064支持0 C 至70 C 的温度范围、但 TUSB1064I 支持-40 C 至85 C 的温度范围  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的回复。 器件何时上市?

    此致、

    直到 Hagemann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直至

    对于 USB3 Gen 1、您还可以考虑 TUSB564I。 TUSB1064I 面向 USB3第2代。

    TUSB564I 和 TUSB1064I 计划于2018年3月20日发布。

    谢谢

    David