This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:DS32EL0421、DE_EMmph 设置方法的9和10引脚

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671205/ds32el0421-ds32el0421-9-and-10-pins-of-de_emph-setting-method

器件型号:DS32EL0421

大家好、团队、

我的客户对 DS32EL0421 9和10引脚 DE_Emph 有疑问。
请您提供建议吗?

Q1) DS32EL0421的9个和10个引脚中内部下拉电阻器的值是多少?
Q2) 当  9和10个引脚未设置(悬空)时、DS32EL0421是否设置为"00=off"条件?
Q3) DS32EL0421的9和10引脚能否直接连接到3.3V?

您是否需要建议?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将检查此问题、并尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser-San、

    请检查一下吗? 我的客户正在等待。

    此致、
    Akihsia Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔马崎- San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。
    1:内部下拉电阻值相关信息不可用。
    2.是;当 DE_EMPH0、DE_EMPH1保持打开时、它选择00:关闭。
    3.是;如果您希望 DE_EMPH0、DE_EMPH1为高电平、则可以将其连接到3.3V。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser-San、

    感谢您的回答。
    很抱歉我的回复延迟。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气! 3、我想补充一点、虽然可以直接连接到3.3V、但建议尽可能使用上拉电阻器(可能为~1k Ω)来降低该输入端的电流消耗。

    相位