请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS32EL0421 大家好、团队、
我的客户对 DS32EL0421 9和10引脚 DE_Emph 有疑问。
请您提供建议吗?
Q1) DS32EL0421的9个和10个引脚中内部下拉电阻器的值是多少?
Q2) 当 9和10个引脚未设置(悬空)时、DS32EL0421是否设置为"00=off"条件?
Q3) DS32EL0421的9和10引脚能否直接连接到3.3V?
您是否需要建议?
此致、
Akihisa Tamazaki