请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVCP600S 你(们)好。。 我在新设计中使用的 SATA 电路与在功能齐全的旧设计中使用的 SATA 电路相同。 但是、无法识别连接到 SATA 端口的新硬件。 我想知道我是否需要转接驱动器。 问题是、何时需要使用 LVCP600S 等转接驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。。 我在新设计中使用的 SATA 电路与在功能齐全的旧设计中使用的 SATA 电路相同。 但是、无法识别连接到 SATA 端口的新硬件。 我想知道我是否需要转接驱动器。 问题是、何时需要使用 LVCP600S 等转接驱动器?
您好!
当互连或通道衰减接近或超过标准中指定的最大值时、会在高速接口上使用转接驱动器。 对于 PCIe 等接口 、第3代通道的最大值为~ 20dB @ 4GHz。 对于 SATA、有意义的规格可能是接收器眼罩。 高水平衰减将 使 SATA 发送器无法满足接收器的眼罩要求。 在这种情况 下、添加转接驱动器是一种相对简单的解决方案、有助于补偿通道损耗并清理接收器眼图张开度。
此致、
Lee