This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:何时在 SATA 上使用转接驱动器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674635/sn75lvcp600s-when-to-use-a-redriver-on-sata

器件型号:SN75LVCP600S

你(们)好。。 我在新设计中使用的 SATA 电路与在功能齐全的旧设计中使用的 SATA 电路相同。  但是、无法识别连接到 SATA 端口的新硬件。  我想知道我是否需要转接驱动器。  问题是、何时需要使用 LVCP600S 等转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当互连或通道衰减接近或超过标准中指定的最大值时、会在高速接口上使用转接驱动器。   对于 PCIe 等接口 、第3代通道的最大值为~ 20dB @ 4GHz。  对于 SATA、有意义的规格可能是接收器眼罩。  高水平衰减将 使 SATA 发送器无法满足接收器的眼罩要求。  在这种情况 下、添加转接驱动器是一种相对简单的解决方案、有助于补偿通道损耗并清理接收器眼图张开度。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果无法识别 SATA 端口、OOB 信令会出现问题。  我建议在接口上放置一个示波器、查看 OOB 信令是否看起来干净、或者波形是否存在不符合规格的情况。

    此致、

    Lee