Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553D 您好!
我对 TPS2553DDBVR 运行结温有疑问。
在第7.3项"建议运行条件"规格下、当 Iout=1.5A 时、Tj 最大值为105摄氏度。
在第7.5项"电气特性"下、热关断将在135摄氏度下发生。
我是否可以知道这两项规格之间有何差异?
如果 Iout=1.5A、则测得/计算的结温不能超过105摄氏度、这意味着什么?
如果 Tj 超过105摄氏度、器件会发生什么情况? 操作将被禁用? 如果器件在禁用前达到最大 Tj,是否有105+-°C 的容差?
根据理解、热关断仅在135摄氏度时发生、对吧?
请提供建议、谢谢。
此致、
Philip