This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:结温

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670990/tps2553d-junction-temperature

器件型号:TPS2553D

您好!

我对 TPS2553DDBVR 运行结温有疑问。

在第7.3项"建议运行条件"规格下、当 Iout=1.5A 时、Tj 最大值为105摄氏度。

在第7.5项"电气特性"下、热关断将在135摄氏度下发生。

我是否可以知道这两项规格之间有何差异?

如果 Iout=1.5A、则测得/计算的结温不能超过105摄氏度、这意味着什么?

如果 Tj 超过105摄氏度、器件会发生什么情况? 操作将被禁用? 如果器件在禁用前达到最大 Tj,是否有105+-°C 的容差?

根据理解、热关断仅在135摄氏度时发生、对吧?

请提供建议、谢谢。

此致、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    感谢您的提问。 我将与其他工程师讨论并在明天回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    根据数据表的说明、如果 Iout =1.5A、建议的 Tj 应低于105摄氏度。 这意味着、如果您需要1.5A 的连续输出电流、TI 建议将 Tj 保持在105摄氏度以下。 如果 Tj 超过105摄氏度、则器件仍在工作、但温度接近热关断温度。 如果温度高于热关断温度、则器件将被禁用。

    例如、如果您需要1.5A 的连续输出电流。 TI 建议您将 Tj 保持在105摄氏度以下、以保持1.5A 的持续输出电流。 如果 Ta 为高电平、则导致 Tj 高于105摄氏度、将有两种情况:
    情况1. 该器件处于电流限制模式(限流设置为1.5A)、在 Tj>135°C 之前、该器件将持续输出1.5A 电流、该器件将热关断和断续模式。
    案例2。 部件在电流限制模式下不工作,部件将持续输出1.5A 直至 Tj>155degC,部件将热关断和断续。

    借助热关断保护、我们的器件可将 Tj 保持在155deg 以下、并防止自身受损。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


    感谢你的答复。

    如果部件 Tj 在1.5A 连续电流下高于105摄氏度、这是否意味着 IC 无法保证电气特性?

    是否可以提供 TPS2553D 输出电流与 Tj 曲线?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    您是正确的、所有电气特性在建议的工作条件下均得到保证。 器件的功能运行不应超过建议的运行条件。

    很抱歉、我们没有曲线。 您可以通过数据表中的公式(11.3功率耗散和结温)来计算它。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


    我想与您分享一些测量数据以进行确认、是否可以获取您的电子邮件地址?

    此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    我不确定是否可以将电子邮件留在此处。 如果你不着急,我明天会回答你的问题。 如果是、您可以将电子邮件留在此处、我将在明天向您发送电子邮件。 或者您给我其他选择。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    很抱歉、我不能在此处留下我的电子邮件地址。 您能否留下电子邮件、或者您是否有其他方式来显示您的数据。 也许您可以在云上上传数据、以便我可以从云中下载。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉由于我不在办公室而推迟答复。

    电子邮件:philip.law@marubunarrow-asia.com

    谢谢。