This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:DMX RDM 分离器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, SN7414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669529/iso3082-dmx-rdm-splitter

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: SN7414

e2e.ti.com/.../Composition1.pdfgood大家早上好

我需要使用 ISO 3082构建 DMX RDM 分离器

此分离器必须完全集成在 DMX RDM 4通道板上

该板使用 ISO 3082并运行良好

我可以构建 DM古典 X 分离器、但不能构建 RDM

我不能创建这种原理图

我需要你的帮助

 

此致 Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    欢迎访问 E2E 社区!

    我想为您提供此 DMX RDM 应用程序的支持、但我需要更多信息。

    1. 您能否重新上传所附原理图的更高分辨率版本? 当我下载文件时、它会打开太模糊、无法读取任何内容。
    2. 如果可能、您能否为您的系统提供一个简单的方框图?
    3. 此系统的主要系统规格是什么?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Dan
    感谢您的回答
    我将尽快为您提供文档
    此致
    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DMXRDM-_2D00_-BLOC.pdfDan、这是文档

    我想您可以帮我

    此致

    philippee2e.ti.com/.../DMXRDM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、

    感谢您重新附加文件。 他们现在对我开放了。
    因此、正如我所理解的、您知道如何创建 DMX 512分离器、但您不知道如何使其符合 DMX RDM。 是这样吗?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Dan

    是的

    我已经使用2个 ISO3082 + SN7414进行了原型设计、但我需要放置一个或多个 ISO3082

    希望您能提供帮助

    最好的农家

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan

    这是原型原理图

    它意味着在一个 DMX 输出上运行

    另外两个器块尚未经过测试

    我的问题是确保 RDM 功能正常运行

    再见、此致

    e2e.ti.com/.../SPLITTER-DMX-RDM-_2D00_-3-X-ISO3082-_2D00_-09032018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我需要几天时间与正确的专家进行磋商、并为您提供良好的建议。 我星期四回来可以吗?

    我认为 RDM 合规性的最大区别在于偏置、但我想与其他一些工程师进行咨询。

    同时、如果 您尚未阅读此 RS-485设计指南应用手册、我将查看该应用手册。

    我还找到了讨论 RDM 物理层的论坛。 我不能保证这里的建议、我也没有通读全部内容、但这可能是一个有趣的阅读和/或引导我们朝着正确的方向前进。  

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Dan
    感谢您的回答
    我将等待您的好消息
    我正在进行原型设计工作、并尝试自行查找和解决我的需求
    非常感谢你的帮助
    RDM 对我来说很难正确理解

    再见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的耐心等待!

    我忘记了您发送给我的最后一个原理图的一些问题。 我可能会想到这种错误、但我认为您使用的解决方案不会阻止多个从器件一次与主器件通信。  

    我找到了一个能够提供帮助的 TI 参考设计。 请借此机会阅读 双向 RS-485扇出集线器参考设计。 我认为这种拓扑将确保一次只有一个从设备与主设备通信。  

    为了进一步确保这符合 RDM,我建议通过 ANSI-ESTA E1.20 2010 -娱乐技术- RDM 远程设备管理(DMX512网络)阅读。 以下是 ESTA 标准页面的链接 -您应该能够免费下载该标准。  

    在标准中、我首先要了解的是偏置网络(请参阅标准第6页的图2-1:命令端口参考电路)。 这可能应该在 TI 参考设计 I 链接中实现、以使其符合 RDM。 如果您查看 TI 设计(TI 设计的第11页)中的原理图、则会发现位于正确位置的电阻器(R2、R5、R9、R16、R18、 R20)、但它们被列为 DNI (请勿安装)。 这些值必须更改为 562 Ω 2%。 Ω、R3、R13、R19必须从120k Ω 更改为 133k Ω Ω Ω、以便与 R1 + R2并联的电阻器等于120k Ω。  

    可能需要进行其他修改以确保您的设计符合 RDM 标准、但这些是我的首要想法。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dan
    非常感谢
    我相信这些信息会对我有所帮助
    我现在必须绘制我的原理图
    构建 PCB 并进行测试
    我将通知大家

    谢谢
    Philippe