主题中讨论的其他器件: SN7414
e2e.ti.com/.../Composition1.pdfgood大家早上好
我需要使用 ISO 3082构建 DMX RDM 分离器
此分离器必须完全集成在 DMX RDM 4通道板上
该板使用 ISO 3082并运行良好
我可以构建 DM古典 X 分离器、但不能构建 RDM
我不能创建这种原理图
我需要你的帮助
此致 Philippe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Composition1.pdfgood大家早上好
我需要使用 ISO 3082构建 DMX RDM 分离器
此分离器必须完全集成在 DMX RDM 4通道板上
该板使用 ISO 3082并运行良好
我可以构建 DM古典 X 分离器、但不能构建 RDM
我不能创建这种原理图
我需要你的帮助
此致 Philippe
e2e.ti.com/.../DMXRDM-_2D00_-BLOC.pdfDan、这是文档
我想您可以帮我
此致
尊敬的 Dan
这是原型原理图
它意味着在一个 DMX 输出上运行
另外两个器块尚未经过测试
我的问题是确保 RDM 功能正常运行
再见、此致
e2e.ti.com/.../SPLITTER-DMX-RDM-_2D00_-3-X-ISO3082-_2D00_-09032018.pdf
您好、Philippe、
我需要几天时间与正确的专家进行磋商、并为您提供良好的建议。 我星期四回来可以吗?
我认为 RDM 合规性的最大区别在于偏置、但我想与其他一些工程师进行咨询。
同时、如果 您尚未阅读此 RS-485设计指南应用手册、我将查看该应用手册。
我还找到了讨论 RDM 物理层的论坛。 我不能保证这里的建议、我也没有通读全部内容、但这可能是一个有趣的阅读和/或引导我们朝着正确的方向前进。
此致、
Dan
您好、Philippe、
感谢您的耐心等待!
我忘记了您发送给我的最后一个原理图的一些问题。 我可能会想到这种错误、但我认为您使用的解决方案不会阻止多个从器件一次与主器件通信。
我找到了一个能够提供帮助的 TI 参考设计。 请借此机会阅读 双向 RS-485扇出集线器参考设计。 我认为这种拓扑将确保一次只有一个从设备与主设备通信。
为了进一步确保这符合 RDM,我建议通过 ANSI-ESTA E1.20 2010 -娱乐技术- RDM 远程设备管理(DMX512网络)阅读。 以下是 ESTA 标准页面的链接 -您应该能够免费下载该标准。
在标准中、我首先要了解的是偏置网络(请参阅标准第6页的图2-1:命令端口参考电路)。 这可能应该在 TI 参考设计 I 链接中实现、以使其符合 RDM。 如果您查看 TI 设计(TI 设计的第11页)中的原理图、则会发现位于正确位置的电阻器(R2、R5、R9、R16、R18、 R20)、但它们被列为 DNI (请勿安装)。 这些值必须更改为 562 Ω 2%。 Ω、R3、R13、R19必须从120k Ω 更改为 133k Ω Ω Ω、以便与 R1 + R2并联的电阻器等于120k Ω。
可能需要进行其他修改以确保您的设计符合 RDM 标准、但这些是我的首要想法。
如果您有任何疑问、请告诉我!
此致、
Dan