This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:ONET1130EC 测试问题。

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674130/onet1131ec-onet1130ec-test-issue

器件型号:ONET1131EC
Thread 中讨论的其他器件:ONET1130ECONET1151L

大家好,  

我们采用 ONET1130EC+ ONET1151L 进行设计,用于10G SFP+ LRE 项目,我们遇到了终端客户的一些测试问题 ,下面是测试电子表格和说明。 当模块输入断开连接时,我们也不需要输出,但模块仍然输出调制信号,我们尝试了许多方法,但我们仍然无法解决。 请帮助检查如何解决问题。谢谢。

  1. 当模块为正常输入信号时,电子表格如下所示。

当输入信号为开路(断开模块)时、电子表格如下所示。

1151 LD-无输入调制信号。电子表格如下所示

当1151 LD+无输入调制信号时。电子表格如下所示

6.当使用1131EC TX-DIS 时,电子表格如下所示

设置1130EC TX_DIS、CDR DIS、1151 DIN+下推15k 欧姆至 GND,DIN-上拉27KOhm 至 VCC,电子表格如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我已通过电子邮件回复您、其中包含一些实验室 测试结果-请查看您的收件箱。

    由于在解决此问题时可能需要交换一些可能敏感的结果、因此最好通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sri、

    客户正在使用您的方法进行测试,谢谢。