请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB940-Q1 大家好、
客户正在使用 DS90UB949+DS90UB940组合、并尝试使用反向 SPI 功能、但仍使该功能正常工作、SOC 已将 CS/CLK/DATA 发送到.940、但949未输出任何信号。
根据我的理解、我们只需将 两个器件的 HSCC_MODE 配置为111即可将器件设置为 但它不起作用。
您是否可以建议配置任何其他寄存器? 谢谢。
此致
张夏