This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:FPD link III 的反向 SPI 功能配置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673633/ds90ub940-q1-reverse-spi-function-configuration-of-fpd-link-iii

器件型号:DS90UB940-Q1

大家好、

客户正在使用 DS90UB949+DS90UB940组合、并尝试使用反向 SPI 功能、但仍使该功能正常工作、SOC 已将 CS/CLK/DATA 发送到.940、但949未输出任何信号。

根据我的理解、我们只需将 两个器件的 HSCC_MODE 配置为111即可将器件设置为 但它不起作用。

您是否可以建议配置任何其他寄存器? 谢谢。

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要配置 HSCC_MODE 以使重用引脚在 SPI 模式下工作。

    此外、由于反向通道速率限制、您应该确保反向通道 SPI 模式下的 SPI 速率。 如果 bc 速率设置为5Mbps、则最大 SPI 读取时钟 频率。  小于58KHz。 请确保反向 SPI 时序以匹配 ux94x 的请求。

    BTW、您可以在帮助系统中发布此问题。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您的回复。

    但在客户的电路板中、我们进行了一些验证、即使 SPI CLK 约为5K、仍然没有 CLK 输出。

    您是否知道是否存在其他限制。 谢谢。

    此致
    张夏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。
    我们有一个应用程序。 请注意、在我们的共享点、请按照我们的计时设计请求进行操作。

    此致、
    Steven