Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E001 您好!
使用 TPD4E001DRLR 的客户、终端客户有时会发生故障。
该器件符合 IEC61000-4-2和4-5标准、因此他们认为故障原因似乎是注入了突发(61000-4-4)噪声
或注入了一些持续过大的电流。
因此、他们希望知道器件内每个二极管的连续电流的绝对最大额定值。
(在几乎所有分立式 ESD 保护二极管中、该值显示在数据表中。 因此他们认为 TPD 器件也可以显示它)
您能显示这些值吗?
谢谢、此致、
HIRO