This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:绝对 最大额定值

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673282/tpd4e001-abs-maximum-ratings

器件型号:TPD4E001

您好!

使用 TPD4E001DRLR 的客户、终端客户有时会发生故障。

该器件符合 IEC61000-4-2和4-5标准、因此他们认为故障原因似乎是注入了突发(61000-4-4)噪声

或注入了一些持续过大的电流。

因此、他们希望知道器件内每个二极管的连续电流的绝对最大额定值。

(在几乎所有分立式 ESD 保护二极管中、该值显示在数据表中。 因此他们认为 TPD 器件也可以显示它)

您能显示这些值吗?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数 ESD 二极管不显示最大连续电流额定值、因为这些器件不用于连续电流。 这些器件适用于 快速瞬变。

    就 EFT 而言、这是一个较旧的器件、未按照该标准进行测试。 您是否知道 EFT 的测试等级? 此外、当您说发生故障时、TPD4E001或下游器件也会发生故障。

    如果您希望您可以通过 c-phillips@ti.com 向我发送原理图或一些不能公开共享的详细信息、请发送电子邮件。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron-San、您好!

    感谢您的回复和提供、我将与客户讨论。

    当他们需要您的审核时、我会向您发送详细信息。  

    谢谢、此致、

    HIRO