This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159 AN:终端方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672836/sn65dp159-dp159-an-termination-scheme

器件型号:SN65DP159

我需要帮助以了解应用报告(SLLA358) DP159作为 DisplayPort 重定时器。

在第2.3节中、"DP159发送器为 TMDS、因此必须通过50 Ω 电阻器端接至3.3V。" 为什么  需要50欧姆的上拉电阻? 如果迹线特性阻抗也是50Ohm、那么50 Ohm 上拉 加上迹线阻抗将形成25 Ohm 阻抗?

为什么 DisplayPort 不需要该50欧姆电阻、仅100nF 就足够了? HDMI 和 DisplayPort 在满足50欧姆上拉电阻要求方面有何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDS 使用电流模式逻辑来传输数据。 这意味着 DP159的输出数据通道在数据通道上需要一个50欧姆至3.3V 的上拉电阻器、以便拉电流并产生交流电压信号。 100nF 允许交流信号从 DP159的 TMDS 输出变为 DP 输出。 DP 不需要这些电阻器、因为 DP 的输入不是 TMDS。 HDMI 使用 TMDS 进行通信、因此大多数 HDMI 器件在器件输入端内部具有50欧姆的上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    图片中 DP 灌电流处100nF 后的布线阻抗为50欧姆、该布线阻抗与50欧姆上拉电阻器一起构成分压器吗? DP159输出的总负载阻抗将是25欧姆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的方法是、总负载阻抗将为25欧姆、但不是因为50欧姆布线阻抗、而是因为 DP 灌电流上的50欧姆端接电阻。 这意味着器件的输出摆幅将是正常条件下的一半。 为了克服这一问题、该器件可以通过更改 VSADJ 引脚来提升输出、如第2.4节(www.ti.com/.../slla358.pdf)中所示。 此外、通过更改第37页(www.ti.com/.../sn65dp159.pdf)上的寄存 器可增加输出摆幅、从而将数据和时钟摆幅增加21%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助说明。  LVDS 是否还因为终端电阻器而具有25欧姆电阻?

    我正在阅读 TI 的一篇论文:"http://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf"  我现在了解 TMDS 与 LVDS 的结构。 在数据线路上具有和不具有交流耦合电容器的应用中、LVDS 的阻抗是多少? 例如、USB 具有交流耦合电容器、以下示例没有交流耦合电容器、在这两种 LVDS 情况下、总阻抗是否会有所不同?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流电容用于阻止直流信号、在交流电容上传输信号的频率充当短路、不会改变线路阻抗与没有电容的线路阻抗。