请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 我需要帮助以了解应用报告(SLLA358) DP159作为 DisplayPort 重定时器。
在第2.3节中、"DP159发送器为 TMDS、因此必须通过50 Ω 电阻器端接至3.3V。" 为什么 需要50欧姆的上拉电阻? 如果迹线特性阻抗也是50Ohm、那么50 Ohm 上拉 加上迹线阻抗将形成25 Ohm 阻抗?
为什么 DisplayPort 不需要该50欧姆电阻、仅100nF 就足够了? HDMI 和 DisplayPort 在满足50欧姆上拉电阻要求方面有何差异?
谢谢你。