This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IFVS-EVK:急需帮助

Guru**** 1646690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671975/dp83849ifvs-evk-urgently-needed-help

器件型号:DP83849IFVS-EVK

首先,我是中国人,但中国的回答太慢了。 我有点焦虑、所以我在这里提问。
1.我现在只想使用端口 B 光纤输出。 我不需要光纤到铜质介质转换。 我已启用 FX-EN。 默认情况下、AN0、AN1、ANEN_B 已配置、但我的速度指示灯熄灭、而不是我配置的100M-FX。 当我不启用 FX-EN 时、无法使用端口 B 的电气端口(我已成功使用 MII 端口的端口 A)、如何实现 B 光学输出和电气输出?
(以上内容由 Google 翻译。 我的英语有限。 很抱歉、我仍然是学生)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经知道、由于 R177 R180 R176 R173没有器件、它无法使用端口 B 的 RJ45、但无法使用光纤端口、仍然不知道原因? 它是否与我的 TP-LINK 相关? 我的 LED 速度指示灯始终熄灭。 使用光纤模式时、我没有更改程序、只从 A 接口转换为 B 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我从您的邮件中重复我的理解。

    1.连接到 TP-link 的 EVM 上的 PORTA 运行良好。
    2. EVM 上配置了光纤并连接到 TP-Link 的 PORTB 不显示链接。

    问题:
    1.光纤链路合作伙伴使用的是什么? 配置的速度是多少?
    1.您是否已检查电路板上的 LED 跳线是否与用户指南内联。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回复
    1.10/100M 多模光纤收发器(TR-932D 快速以太网介质转换器)
    2.我的跳线设置为:
    FX_EN 跳过
    AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到
    b 未连接其他跳线、配置应为100M-FX 模式、LED 模式1、速度指示灯打开和关闭状态与 LED 模式无关、仅与模式速度有关、其状态应与端口 A 一致、 但是、当 B LED_SPEED 关闭时、我的 LED A_speed 始终开启。 这不是正常现象。
    (我没有更改任何跳线和器件、所有跳线和器件都保持默认状态)

    我解释一下我之前说过的、我完成了端口 A 网络电缆通信、我的主机可以通过网络电缆接收数据包。
    根据我对 DP83849IFVS 的理解、无需修改端口 A 的程序。只需将接口更改为端口 B 的 MII 接口。我将使用端口 B 的光纤模式。是吗?

    如果我的测试板出现问题、我该怎么办?

    如果您可以私下与我的电子邮件地址交谈、我非常感激。 我现在有点焦虑。 532583759@qq.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回复

    1.10/100M 多模光纤收发器(TR-932D 快速以太网介质转换器)

    2.我的跳线设置为:

    FX_EN 跳过

    AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到

    b 未连接其他跳线、配置应为100M-FX 模式、LED 模式1、速度指示灯打开和关闭状态与 LED 模式无关、仅与模式速度有关、其状态应与端口 A 一致、 但是、当 B LED_SPEED 关闭时、我的 LED A_speed 始终开启。 这不是正常现象。

    (我没有更改任何跳线和器件、所有跳线和器件都保持默认状态)

    我之前说过、我完成了端口 A 网络电缆通信、我的主机可以通过网络电缆接收数据包。

    根据我对 DP83849IFVS 的理解、无需修改端口 A 的程序。只需将接口更改为端口 B 的 MII 接口。我将使用端口 B 的光纤模式。是吗?

    如果我的测试板出现问题、我该怎么办?

    如果您可以私下与我的电子邮件地址交谈、我非常感激。 我现在有点焦虑。 532583759@qq.com

    首先感谢您的回复 μ A

    1.10/8 μ s TR-932D 100M多模光纤收发器(以太网介质转换器)μ s

    我的跳线设置为:μ A

    FX_EN 跳过

    AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到

    B口其他跳线都没有连接,配置应该是100M μ FX模式,LED模式1,而且SPEED灯的亮灭状态与LED的模式无关,只与模式速度有关,它的状态应该跟PORT A一致,但是我的A LED_SPEED常亮的同时B μ SPEED长灭,这不正常。LED_μ A

    (__LW_AT__我没有更改任何跳线和器件,全部保持默认状态)μ A

    我说明一下之前说的,我完成了PORT A的网线通信,我的上位机能够通过网线收到我发出的数据包。μ A

    以我对于DP83849IFVS的理解,不需要修改PORT A的程序,只需要更改接口到B的MII接口,我就使用PORT B的光纤模式。是吗?μ A

    如果我的测试板有问题,我该怎么办 μ A

    如果您能私聊我的邮箱、我万分感谢,我现在有点焦急,532583759@qq.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在电路板上尝试过它。  我有以下用于端口 B 的跳线:

    FX_EN

    AN0_B:引脚1-2

    AN1_B:引脚2-3

    我能够看到链路 LED 亮起。  

    建议如下:

    1. 尝试先将 TP-Link 光纤端口与已知的光纤链路伙伴链接?

    2.确保光纤电缆 Tx 和 Rx 已正确插入。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    真诚感谢您为我解决问题
    当我查看您的电路板时、我更确信我的电路板是有故障的电路板。 我的速度指示灯始终熄灭(当我与 TP-Link 建立连接时、链路指示灯亮起、ACT 指示灯闪烁)。 这表明此板已在某个位置出现问题。 您已更改 AN1、但这实际上不是一个有用的操作。 它只会改变光的颜色。 有关详细信息、请参阅下表:
    FX_EN AN_EN AN1 AN0 强制模式
    1 X X 0 100BASE-FX、半双工
    1 X X 1 100BASE-FX、全双工
    此表显示、AN1_B/AN_EN_B 与模式配置无关(请参阅1.7设置选项)、但我的速度灯熄灭、此引脚也连接到 AFBR-5803、因此我无法发送数据、可能会出错。

    我已经向您的中国同事张美键发送了一张错误图片。 您能向我展示一条故障陈述吗、我想更换一个好的电路板吗? 如果您可以向我发送电子邮件、我可以向您发送更详细的明细图。 532583759@qq.com。

    我期待你的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很抱歉。 我只更改了 AN1_B 位。 它确实打开了、但我仍然没有收到数据。 是否可以直接在光纤上使用网络电缆程序? 或者我的 TP-Link 不支持我的光纤输出、您能告诉我您使用的光电转换板、我会购买它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    它看起来不像 xMII 上的 RX 引脚那样被连接。
    您是否正在尝试从光纤模块接收数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我使用此板发送以太网数据、而不是接收数据。 只需发送即可。 因此、我使用 FPGA 将 TX _CLK /TXD[3:0]、/TX_EN 6引脚连接为 MII 模式数据接口。 我的程序使用端口 A 发送数据包。 端口 B 光纤接口上不能使用此程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光纤接口对 MAC 接口没有任何影响。 如果您在 MAC 侧进行编程时使用的是铜缆端口 A、则该编程在光纤端口的 MAC 上应以类似的方式工作。

    此外、您还可以尝试从 TP-Link 媒体转换器的铜缆接口发送数据、您应该会在 MII RX_EN 和数据线路上看到一些活动。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢我的老师

    您说的内容与我理解的内容一致。 我发誓我确实使用端口 A 发送数据、并在上部计算机中成功接收到数据、但我的端口 B 不是。 您能否向我发送您使用的光电转换器和光纤的型号? 我想如果电路板没有问题、我的光电转换板只能与 DP83849IFVS 不兼容。 我购买了一个您已成功调试的光电转换板、这样我就可以消除故障选项。

    我尝试向您发送我的调试视频。

    我真的很抱歉占用了你很多宝贵的时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Modi
    感谢您在此期间的关注、我发现了我的错误:
    1.我使用了一条10cm 的线连接到 FPGA 引脚,该线太长,导致数据不稳定
    2.我的 CRC 数据计算问题
    我已经找到了问题。 由于 Wireshark 的强大功能、我的主机接收到的数据包导致我错误地相信计算出的 CRC 是正确的。 不是。 我更正了 CRC 并更改了电缆。 光纤可通过 TP-Link 进行通信。

    这段时间会占用您的大量时间。 我向我的朋友你道歉。

    祝你一切顺利