首先,我是中国人,但中国的回答太慢了。 我有点焦虑、所以我在这里提问。
1.我现在只想使用端口 B 光纤输出。 我不需要光纤到铜质介质转换。 我已启用 FX-EN。 默认情况下、AN0、AN1、ANEN_B 已配置、但我的速度指示灯熄灭、而不是我配置的100M-FX。 当我不启用 FX-EN 时、无法使用端口 B 的电气端口(我已成功使用 MII 端口的端口 A)、如何实现 B 光学输出和电气输出?
(以上内容由 Google 翻译。 我的英语有限。 很抱歉、我仍然是学生)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,我是中国人,但中国的回答太慢了。 我有点焦虑、所以我在这里提问。
1.我现在只想使用端口 B 光纤输出。 我不需要光纤到铜质介质转换。 我已启用 FX-EN。 默认情况下、AN0、AN1、ANEN_B 已配置、但我的速度指示灯熄灭、而不是我配置的100M-FX。 当我不启用 FX-EN 时、无法使用端口 B 的电气端口(我已成功使用 MII 端口的端口 A)、如何实现 B 光学输出和电气输出?
(以上内容由 Google 翻译。 我的英语有限。 很抱歉、我仍然是学生)
首先、感谢您的回复
1.10/100M 多模光纤收发器(TR-932D 快速以太网介质转换器)
2.我的跳线设置为:
FX_EN 跳过
AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到
b 未连接其他跳线、配置应为100M-FX 模式、LED 模式1、速度指示灯打开和关闭状态与 LED 模式无关、仅与模式速度有关、其状态应与端口 A 一致、 但是、当 B LED_SPEED 关闭时、我的 LED A_speed 始终开启。 这不是正常现象。
(我没有更改任何跳线和器件、所有跳线和器件都保持默认状态)
我解释一下我之前说过的、我完成了端口 A 网络电缆通信、我的主机可以通过网络电缆接收数据包。
根据我对 DP83849IFVS 的理解、无需修改端口 A 的程序。只需将接口更改为端口 B 的 MII 接口。我将使用端口 B 的光纤模式。是吗?
如果我的测试板出现问题、我该怎么办?
如果您可以私下与我的电子邮件地址交谈、我非常感激。 我现在有点焦虑。 532583759@qq.com
首先、感谢您的回复
1.10/100M 多模光纤收发器(TR-932D 快速以太网介质转换器)
2.我的跳线设置为:
FX_EN 跳过
AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到
b 未连接其他跳线、配置应为100M-FX 模式、LED 模式1、速度指示灯打开和关闭状态与 LED 模式无关、仅与模式速度有关、其状态应与端口 A 一致、 但是、当 B LED_SPEED 关闭时、我的 LED A_speed 始终开启。 这不是正常现象。
(我没有更改任何跳线和器件、所有跳线和器件都保持默认状态)
我之前说过、我完成了端口 A 网络电缆通信、我的主机可以通过网络电缆接收数据包。
根据我对 DP83849IFVS 的理解、无需修改端口 A 的程序。只需将接口更改为端口 B 的 MII 接口。我将使用端口 B 的光纤模式。是吗?
如果我的测试板出现问题、我该怎么办?
如果您可以私下与我的电子邮件地址交谈、我非常感激。 我现在有点焦虑。 532583759@qq.com
首先感谢您的回复 μ A
1.10/8 μ s TR-932D 100M多模光纤收发器(以太网介质转换器)μ s
我的跳线设置为:μ A
FX_EN 跳过
AN0_B、AN1_B、ANEN_B 跳转到
B口其他跳线都没有连接,配置应该是100M μ FX模式,LED模式1,而且SPEED灯的亮灭状态与LED的模式无关,只与模式速度有关,它的状态应该跟PORT A一致,但是我的A LED_SPEED常亮的同时B μ SPEED长灭,这不正常。LED_μ A
(__LW_AT__我没有更改任何跳线和器件,全部保持默认状态)μ A
我说明一下之前说的,我完成了PORT A的网线通信,我的上位机能够通过网线收到我发出的数据包。μ A
以我对于DP83849IFVS的理解,不需要修改PORT A的程序,只需要更改接口到B的MII接口,我就使用PORT B的光纤模式。是吗?μ A
如果我的测试板有问题,我该怎么办 μ A
如果您能私聊我的邮箱、我万分感谢,我现在有点焦急,532583759@qq.com