This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982对于双端口应用问题:

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981, TPS25820, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673079/tps65982-tps65982-for-two-ports-application-questions

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS25820TPS25810

尊敬的:

 

我的客户 正在评估 笔记本电脑的项目,他们希望在两个 Type-C 端口中使用2*TPS65982。

两个端口具有不同的功能,一个可以支持 Thunderbolt、DP 和音频 ,而 另一个不 具有这些功能。

 

以下是一些 需要澄清的问题:

  1. 由于此应用需要 ROM、 因此对于这两个 TPS65982、可以实现不同的功能、它们是否可以共享一个 ROM? 此外、我们还有两个端口 TPS65982的参考设计吗?

  2. 对于 USB D+/- MUX、它是否具有转接驱动器或调节器功能? 由于 PCB 上的长线迹、他们担心 D+/D-的信号衰减;是否有任何关于 D+/D-长线迹的建议?

  3. ,GPIO5~8k Ω(如果不使用)、数据表建议使用1Mohm 电阻器接地、是否可以移除这些电阻器?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    以下是我对这三个问题的回答:

    1.您是指 SPI 闪存而不是 ROM? 如果同一 PCB 上有两个 TPS65982,它们可以共享 SPI 闪存,只需将 UART 线从 Primary’82连接到 Secondary。 (主器件是连接到 SPI 闪存的器件)。 遗憾的是、我们没有双端口参考设计、只有单端口参考设计。 我建议查看用户指南以供参考。

    2.遗憾的是,TPS65981/2/6 没有转接驱动器或调节器功能电路。 如果客户担心信号衰减、我建议添加转接驱动器器件。

    很遗憾、不能移除电阻器。 我们建议使用1Mohm 电阻器接地。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

     

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的回复。
    我想知道我们是否有适用于 C 型应用的参考设计、而不考虑电力输送、他们只想使用数据转换功能。 请与我分享。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     

    对于 Type-C 控制器、我建议将 TPS25810用于3A 应用、并将 TPS25820用于1.5A 应用。 如果客户希望使用交替模式(显示端口/Thunderbolt)、则需要 PD 控制器。  

    您可以参考上面提到的类型控制器和/或使用 TPS25810的 TI 设计的 EVM 用户指南:

    具有 USB 3.0数据支持的 CISPR 25 5类 USB Type-CTm端口参考设计

    如果您对 TPS25810或 TPS25820器件有任何疑问、请使用这些器件型号开始新发布。  

     

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

    Hao