主题中讨论的其他器件: TPS65981、 TPS25820、 TPS25810
尊敬的:
我的客户 正在评估 笔记本电脑的项目,他们希望在两个 Type-C 端口中使用2*TPS65982。
两个端口具有不同的功能,一个可以支持 Thunderbolt、DP 和音频 ,而 另一个不 具有这些功能。
以下是一些 需要澄清的问题:
-
由于此应用需要 ROM、 因此对于这两个 TPS65982、可以实现不同的功能、它们是否可以共享一个 ROM? 此外、我们还有两个端口 TPS65982的参考设计吗?
-
对于 USB D+/- MUX、它是否具有转接驱动器或调节器功能? 由于 PCB 上的长线迹、他们担心 D+/D-的信号衰减;是否有任何关于 D+/D-长线迹的建议?
-
,GPIO5~8k Ω(如果不使用)、数据表建议使用1Mohm 电阻器接地、是否可以移除这些电阻器?
谢谢。