This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDT388A:是适用于 SN75LVDT388A 的 IBIS 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDT388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670508/sn75lvdt388a-is-the-ibis-model-correct-for-the-sn75lvdt388a

器件型号:SN75LVDT388A

你(们)好

我正在使用 SN75LVDT388A LVTTL 输出到 Nl实验74LVC594AD 的输入来运行 Hyper lynx 仿真。  我发现、较高的频率(72MHz)、脉冲未达到其逻辑低电平(占空比接近90%)。  如果我为 DS90LV028ATM IBIS 模型切换 SN75LVDT388A IBIS 模型、则占空比为50%。  是否知道使用 SN75LVDT388A IBIS 模型时占空比随频率变化的原因?  SN75LVDT388A 的额定速率为250Mbps (125MHz)。 我还注意到 SN75LVDT388A IBIS 模型的上升和下降时间延迟。

结果:

SN75LVDT388A:

DS90LV028ATM:

下降沿:

DS90LV028ATM (早期波形) 与 SN75LVDT388A IBIS (驱动器为红色、负载为绿色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    我将检查此内容并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  该模型非常陈旧、您无法以更高的频率运行仿真的原因是 VT 波形上升和下降的延迟过大。 此外、延迟量在上升和下降波形之间不对称、因此会导致占空比失真。 随附的文件应该可以解决问题。 请尝试一下、让我们知道它是如何为您工作的。

    此致、

    相位

    e2e.ti.com/.../lvdt388a.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    新文件解决了我的问题。

    谢谢

    Matthew MacDonald