你(们)好
我正在使用 SN75LVDT388A LVTTL 输出到 Nl实验74LVC594AD 的输入来运行 Hyper lynx 仿真。 我发现、较高的频率(72MHz)、脉冲未达到其逻辑低电平(占空比接近90%)。 如果我为 DS90LV028ATM IBIS 模型切换 SN75LVDT388A IBIS 模型、则占空比为50%。 是否知道使用 SN75LVDT388A IBIS 模型时占空比随频率变化的原因? SN75LVDT388A 的额定速率为250Mbps (125MHz)。 我还注意到 SN75LVDT388A IBIS 模型的上升和下降时间延迟。
结果:
SN75LVDT388A:
DS90LV028ATM:
下降沿:
DS90LV028ATM (早期波形) 与 SN75LVDT388A IBIS (驱动器为红色、负载为绿色)