This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:关于使能线路的下拉电阻器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673447/sn65hvd75-about-pull-down-resistor-of-enable-lines

器件型号:SN65HVD75

大家好、

在下面的电路中、是否可以移除下拉电阻器(10kohm)?

如果不是、 您能解释 一下预期的问题是什么吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    使能 kΩ 的 kΩ Ω 至10k Ω 上拉或下拉电阻器用于限制这些线路中的噪声电流
    瞬态事件。 您可以从系统中移除它们、但您可能更容易受到随机切换使能端的噪声的影响。

    卢卡斯