This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800应用问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673227/ds80pci800-ds80pci800-application-problems

器件型号:DS80PCI800

我们公司要将芯片应用于此终端 CPU 和端到端 CPU 的 NTB 连接、而此 x16 PCIe 链路作为端口连接到另一端。连接图如下所示。

紫色部分是 CPU 和极性反转之间的部分链路、这与芯片 DS80PCI800SQE 相关。

红色部分是我们要确认的位置。 这里的极性反转是不可接受的吗?

此外、在 DS80PCI800SQE 的情况下、PCIe 信号处于线路反向状态(如下所示)。 这是可以接受的吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    相对于 DS80PCI800、极性反转和系统放置都很好。  只要 CPU 能够接收极性反转的数据。  

    此致、

    Lee