请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1EVM 大家好、
我将 使用具有 DS90UB953-Q1EVM 的摄像头模块。
我想知道 OVT 10460的详细规格、但我找不到它。
主页上是否有链接?
似乎需要 初始化脚本的 ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py、但摄像机映像是否设置为在此初始化中输出?
由于我有一个 EVM、因此我想知道在我获得脚本后是否立即显示图像。
此致、
Tomoaki Yoshida