This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:OVT10460摄像头模块

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673258/ds90ub953-q1evm-ovt10460-camera-module

器件型号:DS90UB953-Q1EVM

大家好、

我将 使用具有 DS90UB953-Q1EVM 的摄像头模块。

我想知道 OVT 10460的详细规格、但我找不到它。

主页上是否有链接?

似乎需要 初始化脚本的 ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py、但摄像机映像是否设置为在此初始化中输出?

由于我有一个 EVM、因此我想知道在我获得脚本后是否立即显示图像。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请联系您的 TI FAE 或客户经理、他们将提供脚本。
    是的、如果您运行初始化脚本、您将立即将图像传输到解串器。