请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1043
大家好、
我想确认 TCAN1043在 CAN 总线唤醒用例下的行为。
就我所见数据表而言、当 TCAN1043处于睡眠模式或待机模式时、器件可以切换至待机模式、并仅通过唤醒模式(和唤醒引脚)切换 INH =H。
问题1)这意味着、当 ECU 在睡眠/待机模式下启动 CAN 通信时、如果之前未发送唤醒模式、通信将失败。
正确吗?
问题2)上述场景是否符合 ISO 11898-2标准?
此致、