This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:有关 CAN 唤醒的问题

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673296/tcan1043-q1-question-about-can-wake

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

大家好、

 我想确认 TCAN1043在 CAN 总线唤醒用例下的行为。

 就我所见数据表而言、当 TCAN1043处于睡眠模式或待机模式时、器件可以切换至待机模式、并仅通过唤醒模式(和唤醒引脚)切换 INH =H。

 问题1)这意味着、当 ECU 在睡眠/待机模式下启动 CAN 通信时、如果之前未发送唤醒模式、通信将失败。

正确吗?

 问题2)上述场景是否符合 ISO 11898-2标准?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    虽然也可以通过将 EN 和 NSTB 驱动为高电平来进入正常模式(假设器件已完全通电)、但这一方法基本上是正确的。 还应注意的是、大多数正常 CAN 帧将包含满足唤醒模式要求的数据模式。 这意味着、虽然系统在睡眠模式下不会正确接收第一个帧、但它很可能会被触发唤醒、然后能够正确接收任何后续帧。

    这种唤醒行为符合最新的 ISO 11898-2标准。

    此致、
    最大