请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 大家好、我正在研究使用 FPD-Link III 对 MIPI-CSI2信号进行串行化/去串行化。 特别关注"DS90UB953"和"DS90UB954"成对使用。
但是、我在 相关数据表中找不到有关这两个器 件的传输延迟的任何说明(帧输入和输出之间的时间、这在我们的应用中非常重要)。
有人能帮我找到这些数据吗? 感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在研究使用 FPD-Link III 对 MIPI-CSI2信号进行串行化/去串行化。 特别关注"DS90UB953"和"DS90UB954"成对使用。
但是、我在 相关数据表中找不到有关这两个器 件的传输延迟的任何说明(帧输入和输出之间的时间、这在我们的应用中非常重要)。
有人能帮我找到这些数据吗? 感谢您的支持。