This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:关于 DS90UB953的发送延迟

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672483/ds90ub953-q1-about-the-transmit-latency-of-ds90ub953

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、我正在研究使用 FPD-Link III 对 MIPI-CSI2信号进行串行化/去串行化。 特别关注"DS90UB953"和"DS90UB954"成对使用。

但是、我在 相关数据表中找不到有关这两个器 件的传输延迟的任何说明(帧输入和输出之间的时间、这在我们的应用中非常重要)。

有人能帮我找到这些数据吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这将取决于 CSI-2频率和数据包的数据格式/长度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对720p 传感器使用50MHz CLK_IN、您能否举个例子说明如何计算传输延迟? 非常感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我们的水平来看、它大约为几百 ns。 您的规格是什么。 是什么?

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的项目中、总延迟必须控制在100ms 以下。 如果延迟是 ns 级别、它肯定会起作用。

    想知道在哪里找到该参数。 我在 TI 网站上花了整整一天的时间、但没有发现任何与此相关的东西。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的应用、请不要考虑延迟。 对于 SerDes 链接、密钥延迟来自用于数据转发的 FIFO 内部。 TI 的串行器/解串器可以很好地匹配在线视频实时监控、并为 GPIO 控制提供低延迟。
    对于视频数据、它的电平小于1ms。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 非常感谢您的回答。
    最后一个问题、从哪里可以获得有关延迟的详细数据。 在 Gennum 等其他产品的数据表中、器件延迟由一个表进行详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gennum 的部件或以太网 PHY,大多数用于数据通信,具有严格的延迟请求。
    但对于视频市场、可以容忍延迟精度、正如您所说的、接受~ms 电平。 对于视频部分、延迟规格。 未在 d/s 中专门定义、但我们根据实验室测试结果和设计分析获得了数据。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢大家的善意解释。

    只希望 TI 也可以将相对数据添加到 d/s 中 不需要精度、一些实验室测试结果 将是好的。

    示例:gennum 的发送器 GV7700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以参加 TI 的技术峰会、我们的演示文稿中包含一些数据。 谢谢。

    此致、
    Steven