请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849IFVS-EVK 大家好、
客户正在使用 DP83849IFVS-EVK。 A 端口可以输出数据。 A 端口的 LED_SPEED 始终处于开启状态。
但他无法输出 B 端口的数据。 当他使用 默认 配置启用 FX-EN、AN0、AN1和 ANEN_B 时、
B 端口的 LED_SPEED 关闭。 禁用 FX-EN 时、B 端口无法使用。
客户需要使用 B 端口来输出数据。 您会提供一些建议吗?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师