This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IFVS-EVK:B 端口无法输出 DP83849IFVS-EVK 的数据

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672400/dp83849ifvs-evk-the-b-port-cannot-output-data-for-dp83849ifvs-evk

器件型号:DP83849IFVS-EVK

大家好、

客户正在使用 DP83849IFVS-EVK。 A 端口可以输出数据。  A 端口的 LED_SPEED 始终处于开启状态。

但他无法输出 B 端口的数据。 当他使用  默认 配置启用 FX-EN、AN0、AN1和 ANEN_B 时、

 B 端口的 LED_SPEED 关闭。 禁用 FX-EN 时、B 端口无法使用。  

客户需要使用 B 端口来输出数据。 您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是后续线程的重复线程。 我们能否继续使用以下主题吗?

    e2e.ti.com/.../2472801
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是的、这是我的客户。 我已向您发送电子邮件。 您是否会继续支持此案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    客户的项目非常紧急。 客户正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结束该线程、因为有另一个线程处于打开状态。
    请仅在主题上制作、以备将来使用。