This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:如果 VBUS 有来自外部主机的5V 电压、是否需要禁用 V_OGT_IN?

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672598/tpd4s214-does-v_ogt_in-need-to-be-disabled-if-vbus-has-5v-from-external-host

器件型号:TPD4S214

您好!

即使向 VBUS 提供外部5V 电压、也允许在 V_OTG_IN 引脚上保持5V 电压吗? 基本上、当外部器件也提供5V 电压时、我将尝试确定是否需要禁用我为 V_OTG_IN 提供的内部5V 电压。 谢谢!

最棒的

Akbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akbar、

    当一个外部器件提供5V 电压时、您必须停止为 VBUS 供电。 许多其他系统具有反向电流控制系统、如果您向总线提供任何电流、该系统将禁用拉电流器件。