请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4S214 您好!
即使向 VBUS 提供外部5V 电压、也允许在 V_OTG_IN 引脚上保持5V 电压吗? 基本上、当外部器件也提供5V 电压时、我将尝试确定是否需要禁用我为 V_OTG_IN 提供的内部5V 电压。 谢谢!
最棒的
Akbar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
即使向 VBUS 提供外部5V 电压、也允许在 V_OTG_IN 引脚上保持5V 电压吗? 基本上、当外部器件也提供5V 电压时、我将尝试确定是否需要禁用我为 V_OTG_IN 提供的内部5V 电压。 谢谢!
最棒的
Akbar