Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM, TUSB1210
大家好、我正在尝试将 Xylinx ZyncUltrascale+MPSoC FPGA + TUSB1210EVM 配置为大容量存储器件、但主机 PC 无法识别该器件。
将 FPGA 编程到 TUSB1210后、似乎会持续发送 RX cmds、如图所示。

当 USB 连接到主机 PC 时、RX CMD 的位3:2会更新、以指示有效的 VBus、如下所示。

但是、FPGA AXI 接口上的调试端口表示 VBus 无效。 我使用大约2英寸的跳线将 FPGA 连接到 TUSB1210、这可能会导致太长的延迟?
TUSB1210EVM 跳线设置如下:
J6[1-2]输出模式
J7[开路]输出模式
J9[2-3] CS 连接到 VDD1P8
J11[打开]
J8[打开]
J3[1-2]示灯电源开关旁路
J5[1-2和2-4]器件
启动

非常感谢您提供的任何帮助。
谢谢、
Aaron