This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:将 FPGA + TUSB1210设置为器件时出现故障

Guru**** 2922950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181578/tusb1210-trouble-setting-up-fpga-tusb1210-as-device

器件型号:TUSB1210

大家好、我正在尝试将 Xylinx ZyncUltrascale+MPSoC FPGA + TUSB1210EVM 配置为大容量存储器件、但主机 PC 无法识别该器件。
将 FPGA 编程到 TUSB1210后、似乎会持续发送 RX cmds、如图所示。


当 USB 连接到主机 PC 时、RX CMD 的位3:2会更新、以指示有效的 VBus、如下所示。

但是、FPGA AXI 接口上的调试端口表示 VBus 无效。 我使用大约2英寸的跳线将 FPGA 连接到 TUSB1210、这可能会导致太长的延迟?

TUSB1210EVM 跳线设置如下:
J6[1-2]输出模式
J7[开路]输出模式
J9[2-3] CS 连接到 VDD1P8
J11[打开]
J8[打开]
J3[1-2]示灯电源开关旁路
J5[1-2和2-4]器件

启动

非常感谢您提供的任何帮助。

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是说 J5是(1-3、2-4)? 器件不应提供 Vbus、它仅接收 Vbus。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、是的、是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、什么是  FPGA AXI 接口? 连接到 TUSB1210 ULPI?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 AXI USB2器件。

    我正在使用 Kria Kr260机器人入门套件上的 PMOD 引脚将 ULPI 引脚连接到 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了 EVM 连接器 CN1上的 VDD5连接到 kr260板上的 J21 PIN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它在工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我应该看到 TUSB1210 + FPGA 在主机 PC 上显示为器件、但器件列表中甚至没有显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦:

       您是否从 FGPA 供应商处获得了集线器链路软件?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 使用 Vitis 中的一个示例应用项目对链接进行编程。

    谢谢、

    Aaron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例是否特定于 TUSB1210?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是。 我们在设置中发现了另一个重要问题、我们使用的引脚分别只能输出3.3V/0V 逻辑高电平/低电平、尽管它们被设置为输出1.8V/0V。  这是由于 KR260电路板电源轨、为了使用较低的逻辑电平、我们必须制造自己的载板。 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。