This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:查询 TUSB211可以#39;t 检测具有热插拔 S0的低速设备

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672410/tusb211-inquire-tusb211-can-t-detect-low-speed-device-with-hot-plug-in-s0

器件型号:TUSB211

您好、先生、

 

我可以帮您解决 TUSB211应用问题吗?

 

请参阅下面的 D+/D-正常和异常波形、我们发现如果我们使用低速设备进行多次热插拔、系统将随机检测不到低速设备、此问题仅发生在具有 TUSB211的 USB 端口上。

 

当 USB 端口无法检测到低速设备时、您能给我们一些关于异常波形中的 D-波形的评论吗?

 

正常(USB 可检测低速设备)

异常(USB 无法检测低速设备)

 

谢谢你。

 

如果您有任何疑问、请随时告诉我。

 

此致、

 

陈爱德华 (FAE)

电话分机2735

手机:+886-901-362-735

手机:+886-977-434-454

德州仪器公司

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果升压设置过高并且低速器件在插入期间引起噪声、则可能会发生这种情况。 请降低升压设置并尝试。 尝试使用212器件、该器件可抑制高于211的噪声。

    升压较高时、噪声尖峰会更大。 较低的升压将降低噪声。 我们建议使用尽可能低的升压来通过眼图、而不是过度升压。