请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 您好、先生、
我可以帮您解决 TUSB211应用问题吗?
请参阅下面的 D+/D-正常和异常波形、我们发现如果我们使用低速设备进行多次热插拔、系统将随机检测不到低速设备、此问题仅发生在具有 TUSB211的 USB 端口上。
当 USB 端口无法检测到低速设备时、您能给我们一些关于异常波形中的 D-波形的评论吗?
正常(USB 可检测低速设备)
异常(USB 无法检测低速设备)
谢谢你。
如果您有任何疑问、请随时告诉我。
此致、
陈爱德华 (FAE)
电话分机2735
手机:+886-901-362-735
手机:+886-977-434-454
德州仪器公司