This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP40:到交叉点的接口

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP40, SN65LVCP404, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671744/sn65lvcp40-interface-to-crosspoint

器件型号:SN65LVCP40
Thread 中讨论的其他部件:DS25CP104A

您好!

在之前的一篇文章中、我询问了将多路复用器 SN65LVCP40连接到3.125Gbps 4x4交叉点(DS25CP104)的可能性。

现在、我需要更新我的设计以连接信号源、例如:

FPD-Link I/II/III

GMSL1/2

- API X1/2

我选择 SN65LVCP404 (或402)来获得更高的数据速率、从而取代 DS25CP104A。

我的旧配置是:

我的新配置为:

我的疑问是:

1:SN65LVCP404是否可以连接到 LVDS 输出(该输出连接到帧光绘输入)? 我对此有疑问、因为从 TI 选择表中可以看到、SN65LVCP404的输出格式是 VML、而不是 LVDS。

2:这个新架构是否适合于信号类型 FPD-Link I/II/III、GMSL1/2、 API X1/2?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些器件的输出与 LVDS 输入兼容。

    该架构不适用于包含反向通道通信的 FPD-LINK III。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lee 的回复。

    我们将注意使用反向通道特性。

    因此、除了反向通道问题之外、我建议的架构(新架构图)是否与具有 APIX 和 GMSL 标准的 LVDS 链路兼容?

    此外、不使用 SN65LVCP40、交叉点 DS25CP104A 或 SN65LVCP404是否可直接用于 LVDS 输入和 LVDS 输出连接器?

    谢谢

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我对 APIX 和 GSM 标准的电气特性不了解、不知道它是否100%兼容。

    交叉点可以直接驱动 LVDS 输出连接器。

    此致、

    Lee