Thread 中讨论的其他部件:、 DS25CP104A
您好!
在之前的一篇文章中、我询问了将多路复用器 SN65LVCP40连接到3.125Gbps 4x4交叉点(DS25CP104)的可能性。
现在、我需要更新我的设计以连接信号源、例如:
FPD-Link I/II/III
GMSL1/2
- API X1/2
我选择 SN65LVCP404 (或402)来获得更高的数据速率、从而取代 DS25CP104A。
我的旧配置是:
我的新配置为:
我的疑问是:
1:SN65LVCP404是否可以连接到 LVDS 输出(该输出连接到帧光绘输入)? 我对此有疑问、因为从 TI 选择表中可以看到、SN65LVCP404的输出格式是 VML、而不是 LVDS。
2:这个新架构是否适合于信号类型 FPD-Link I/II/III、GMSL1/2、 API X1/2?
谢谢