大家好、
我尝试使用 SN65HVD1781收发器在我的微控制器(Tensy 3.5)和带 RS485接口的船油门之间进行通信。 我正在尝试向油门发送命令、要求提供一些信息。 此命令由5个字节组成、它们在微控制器输出端是正确的(请参阅第二幅图像)、但我得到的 RS485信号(A 和 B)相等而不是差分信号(请参阅第一幅图像)。
我遵循了数据表中的指导原则、使用3V3为收发器供电、并将 RE 和 DE 连接到微控制器中的单个引脚、这样可以使用高逻辑信号正确激活传输。 我将油门公共接地端连接到微控制器。 我还有端接电阻器(120欧姆)、我也尝试了 RS485线路中的偏置电阻器、运气不好。
请给我一些想法、说明我为什么要使两个 RS485信号相等。 我已经尝试过 USB 收发器笔、它可以正常工作、但我确实需要使用微控制器。
提前感谢。