Other Parts Discussed in Thread: TLK1501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK1501EVM 主题中讨论的其他器件:TLK1501
您好!
我使用的是 TLK1501 EVM 板。 除了 LOOPPEN 跳线被移除以允许内部回送之外、所有配置都处于默认配置。
我们将62.5 MHz 应用于 GTX_CLK
我们对 VDD 施加2.5V 直流电压、并将 GND 施加到 GND
我们在 TD0引脚上安装1根跳线、使其固定为低电平。 TD1 - TD15被 EVM 板上拉高。
振荡器打开且稳定。
下一次为 TLK1501 EVM 加电。
RX_CLK 恢复时钟看起来正常。
TD0 (低电平)接收到的数据有时在 RD0上找到、有时在 RD8上找到。 即字节顺序从输入字节顺序进行了 flopped。 这是硬币的翻转、数据将按顺序显示。
RD0或 RD8正确跟随 TD0输入信号。
是否有一种简单的方法来在每次加电时正确获取字节顺序?
非常感谢您提供的任何帮助。
。